创建登录页面界面

创建隐藏的面板、登录表单和面板加载器。
  1. 添加在成功登录后可见的隐藏面板:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      UI
      ,然后选择
      新建
      容器
      面板
    2. 将光标悬停在面板上,选择
      Edit
      并输入
      HiddenPanel
    3. 右键单击面板,选择
      新建
      基本控件
      标签
    4. 将光标悬停在标签上,选择
      Edit
      并输入
      HiddenContent
    5. 属性
      中,将
      文本
      设置为
      Hidden content
  2. (可选)对隐藏面板上的界面元素进行排列:
    1. 项目视图
      中,双击
      HiddenPanel
      将在一个单独的选项卡中打开编辑器。
    2. 在中间的窗格中,排列界面元素。请参见图形对象布局
  3. 添加登录表单:
    1. 在工具栏中,选择
      模板库
    2. 的顶部列表中选择
      Widgets
    3. 从底部的列表中,将
      登录表单
      拖到
      项目视图
      中的
      UI
      文件夹上。
    4. 选择
      关闭
  4. 配置登录表单:
    1. 将光标悬停在
      登录表单
      上,然后选择
      锁定
    2. 项目视图
      中,右键单击
      登录表单
      ,然后选择
      新建
      运行时 NetLogic
    3. 将光标悬停在 NetLogic 上,选择
      Edit
      并输入
      LoginFormNetLogic
    4. 属性
      的顶部,选择
      变量
    5. 将光标悬停在变量上,选择
      Edit
      并输入
      Panel
    6. 选择
      Panel
      变量旁边的
      Int32
      ,然后选择
      NodeId
      小贴士: 如果未看到所需选项,请选中
      显示全部
      复选框。
    7. Panel
      变量和
      ProjectName
      UI
      HiddenPanel (type)
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    8. 属性
      的顶部,选择
      变量
    9. 将光标悬停在变量上,选择
      Edit
      并输入
      Message
    10. 选择
      Panel
      变量旁边的
      Int32
      ,然后选择
      String
    11. 移除
      Message
      变量值。
      变量值为空。
  5. 添加面板加载器:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      容器
      面板加载器
    2. 面板
      变量和
      ProjectName
      UI
      登录表单 (type)
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal