开发对文件进行计数的 NetLogic

此 C# NetLogic 可以计算项目文件夹中的文件数并在输出参数中返回结果。
先决条件
设置默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器
  1. 开发对文件进行计数的 NetLogic
  2. 项目视图
    中,右键单击
    NetLogic
    文件夹,然后选择
    新建
    运行时 NetLogic
  3. 将光标悬停在 NetLogic 上,选择
    Edit
    并输入
    CountFiles
  4. 双击 NetLogic。
    外部代码编辑器将打开。
  5. 在代码编辑器中,使用以下代码替换现有代码:
    #region Using directives using System.IO; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.NetLogic; #endregionpublic class CountFiles : BaseNetLogic { [ExportMethod] public void RuntimeScript1Method(out int filesCount) { var projecfilestpath = Project.Current.ProjectDirectory; filesCount = 0; DirectoryInfo d = new DirectoryInfo(projecfilestpath); FileInfo[] Files = d.GetFiles("*.*"); foreach (FileInfo file in Files) { ++filesCount; } } }
  6. 保存代码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal