开发发布者 NetLogic 和接口

开发 NetLogic 并将其与接口集成。
  1. 开发 NetLogic
  2. 项目视图
    中,展开
    UI
  3. 右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    运行时 NetLogic
  4. 将光标悬停在 NetLogic 上,选择
    Edit
    并输入
    PublisherLogic
  5. 双击 NetLogic。
    外部代码编辑器将打开。
  6. 在代码编辑器中,使用以下代码替换现有代码:
    #region StandardUsing using System; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.HMIProject; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.NetLogic; using FTOptix.UI; using FTOptix.OPCUAServer; #endregion using uPLibrary.Networking.M2Mqtt; using uPLibrary.Networking.M2Mqtt.Messages; public class PublisherLogic : BaseNetLogic { public override void Start() { var brokerIpAddressVariable = Project.Current.GetVariable("Model/BrokerIpAddress"); // Create a client connecting to the broker (default port is 1883) publishClient = new MqttClient(brokerIpAddressVariable.Value); // Connect to the broker publishClient.Connect("
    PublisherClient
    "); // Assign a callback to be executed when a message is published to the broker publishClient.MqttMsgPublished += PublishClientMqttMsgPublished; } public override void Stop() { publishClient.Disconnect(); publishClient.MqttMsgPublished -= PublishClientMqttMsgPublished; } private void PublishClientMqttMsgPublished(object sender, MqttMsgPublishedEventArgs e) { Log.Info("Message " + e.MessageId + " - published = " + e.IsPublished); } [ExportMethod] public void PublishMessage() { var variable1 = Project.Current.GetVariable("Model/Variable1"); variable1.Value = new Random().Next(0, 101); // Publish a message ushort msgId = publishClient.Publish("/my_topic", // topic System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(((int)variable1.Value).ToString()), // message body MqttMsgBase.QOS_LEVEL_EXACTLY_ONCE, // QoS level false); // retained } private MqttClient publishClient; }
    提醒事项: 上述代码将检索要从稍后创建的
    模型
    变量1
    变量发布的值。
  7. 保存代码。
  8. 创建界面元素
  9. 项目视图
    中,右键单击
    模型
    ,然后选择
    新建
    变量
    将创建
    变量1
    。可通过
    PublisherLogic
    脚本检索变量值。
  10. 添加“发布”按钮:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
    2. 将光标悬停在按钮上,选择
      Edit
      并输入
      PublishButton
    3. 属性
      中,将
      文本
      设置为
      Publish
    4. 事件
      中,选择
      MouseClick 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      PublisherLogic
      PublishMessage
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal