搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
在外部代码编辑器中打开项目
可在外部代码编辑器中打开整个项目。
先决条件
设置默认外部代码编辑器。请参见
设置默认代码编辑器
。
在外部代码编辑器中打开项目
在主工具栏中,选择
打开 .NET 解决方案
。
默认的外部代码编辑器将打开。
小贴士:
Rockwell Automation 推荐使用 Microsoft Visual Studio 2022 或 Microsoft Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
管理 NetLogic
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal