- 创建项目
- 对象和变量引用
HTTP 方法
REST API 客户端 NetLogic 提供了以下 HTTP 方法:GET、POST、PUT。
Get
GET 方法用于从 API 端点请求数据。
参数 | 说明 |
---|---|
apiUrl | 用于访问 API 的端点地址。 |
queryString | 要传递给 API 端点的参数。 |
bearerToken | 用于验证请求的令牌。 |
Post
POST 方法用于将数据发送到 API 端点,并在服务器上创建资源。
参数 | 说明 |
---|---|
apiUrl | 用于访问 API 的端点地址。 |
requestBody | 要发送到服务器(位于 API 端点之后)的数据。 |
bearerToken | 用于验证请求的令牌。 |
contentType | 资源的原始介质类型。 |
Put
PUT 方法用于将数据发送到 API 端点,并可在服务器上创建或替换资源。
参数 | 说明 |
---|---|
apiUrl | 用于访问 API 的端点地址。 |
requestBody | 要发送到服务器(位于 API 端点之后)的数据。 |
bearerToken | 用于验证请求的令牌。 |
contentType | 资源的原始介质类型。 |
提供反馈