- 创建项目
- 对象和变量引用
使用集合
可以对集合中的对象进行计数、迭代、添加和移除。
对集合中的对象进行计数
集合的
count
属性是整数变量,表示集合中的对象数。以下示例显示 Panel1
对象中的子节点数:var myObj = Project.Current.FindObject("Panel1"); Log.Info("The node contains " + myObj.Children.Count + " nodes");
对集合中的对象进行迭代
可以使用
foreach
指令来对集合中的对象进行迭代。以下示例为 Panel1
对象的每个子节点生成信息性消息。结果为所有子节点的 BrowseName
列表。在该示例中,创建了一个临时 child
变量,该变量表示每个循环中的不同子节点。var myNode = Project.Current.Find("Panel1"); foreach (var child in myNode.Children) Log.Info(child.BrowseName);
添加或移除 OPC UA 节点
提供反馈