Session.ChangeUser(username, password)

使用在参数中传递的用户名和密码对会话中的其他用户进行身份验证。
bool ChangeUser(string
username
, string
password
);

参数

username
(string)
用于对会话进行身份验证的用户名。
password
(string)
用于对会话进行身份验证的用户密码。

返回

bool
false
身份验证失败。
true
身份验证完成。

示例

var user = userTextbox.Text; var pwd = passwordTextbox.Text; Session.ChangeUser(user, pwd);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal