- 创建项目
- 对象和变量引用
IUANode.GetObject(browsePath)
返回
IUAObject
C# 对象,该对象与调用此方法的节点的第一个子对象相对应。返回的对象名称与参数相对应。IUAObject GetObject(stringbrowsePath);
参数
- browsePath(string)
- 可以是:
- 对象的BrowseName
- 信息模型中对象的路径,唯一表示为使用/分隔的BrowseName值序列
返回
- IUAObject
- 与所请求对象匹配的 C# 对象。
示例
以下示例显示的是返回的 C# 对象,该对象与
Motor1
对象相对应:var motor1 = Owner.GetObject("Machine1").GetObject("Motor1");
var motor1 = Owner.GetObject("Machine1/Motor1");
提供反馈