为项目创建远程存储库

为项目创建远程存储库

创建远程存储库,以实现项目的多用户协作。
  1. 使用受支持的版本控制提供者提供的工具创建空白远程存储库。
    重要提示: 远程存储库不能包含任何文件,包括
    README
    .gitignore
    LICENSE
    文件。
  2. 创建与存储库同名的初始项目。请参见从远程存储库创建项目
    重要提示: 项目和存储库名称必须匹配,包括大小写。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal