打开远程项目
打开远程项目以查看由其他用户编辑的共享项目。
先拉取由其他用户进行的更改以查看项目的最新版本,然后再合并这些更改或进行其他更改。
- 如果存在打开的项目,选择,然后选择
项目关闭项目。 - 选择关闭,或者如果存在要保存的更改,选择保存并关闭。
- 在创建新项目中,选择打开,然后选择远程。
- 在起始页上,完成以下步骤:
- 远程 URL。输入远程存储库的 URL。这是项目的远程存储位置。如果您不知道此 URL,请咨询您的系统管理员。小贴士: 项目和存储库名称必须相同,包括大小写。
- 位置。输入本地计算机上的文件夹,在该文件夹中,将保存并提交所做的更改,然后再将所做的更改推送到远程存储库。默认位置是。选择C:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix可浏览其他位置。
浏览文件小贴士: 如果已登录FactoryTalk Optix Studio,则不必知道远程 URL或位置。创建新项目自动显示所有可通过 GitHub 帐户访问的潜在存储库,以及您可以打开的所有项目。
- 选择打开。“正在从远程打开项目”将出现在状态栏中,而且将打开与远程存储库同名的新项目。
- 如果主工具栏中的为蓝色而且包含一个数字,则说明项目已提交远程存储库中的更改,您需要拉取这些更改才能查看项目的最新版本。状态栏中将出现“远程更改可供拉取”消息。从远程拉取
- 选择。状态栏中将出现从远程拉取正在从远程拉取项目消息。远程存储库中的更改和本地项目中的更改之间的任何冲突均会在拉取预览中突出显示。拉取预览中的绿行显示来自远程存储库的更改,而非冲突。
- 在拉取预览中,展开突出显示的冲突以显示发生冲突的值。
- 选择要保留的内容版本:
- 单个本地更改。在突出显示的行中,选择左侧的。
本地历史记录 - 所有的本地更改。在预览的顶部,选择接受所有本地更改。
- 单个远程更改。在突出显示的行中,选择右侧的。
远程历史记录 - 所有的远程更改。在预览的顶部,选择接受所有远程更改。小贴士:拉取预览中各行中的图标指示:
- 本地项目与远程项目之间存在冲突。
- 冲突已得到解决(通过选择行中的本地更改或远程更改)。
- 本地项目或远程项目中存在更改。
- 已添加对象。
- 已移除对象。
- 选择接受并推送以接受选定的更改,或者选择取消以拒绝远程项目中的所有冲突并保留本地项目中的值。
项目将打开,状态栏中将出现
远程项目已同步
消息。提供反馈