用户

用户是
项目视图
中的对象。为用户分配权限和角色,以确定用户在运行时从应用程序中看到的内容和界面。
每个项目都有一个默认的匿名用户,该用户会在应用程序会话中进行身份验证。在运行时,会话用户是登录到应用程序的用户。显示的内容和 UI 取决于分配给用户的属性和组。例如,在该界面中可以:
  • 更改会话区域设置并更新图形界面
  • 更改界面上可用的图形对象和信息,具体取决于用户所属的组
小贴士: 要允许本地和域用户登录,请参见身份验证
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal