搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建组
建议使用组来确定为用户分配的权限和特权。
例如,属于管理员组的用户具有管理权限。
在
项目视图
中,展开
安全
。
右键单击
组
,然后选择
新建
组
。
(可选)要创建后续组,请右键单击
组
,然后选择
新建
全部
安全
组
组
。
新组将在
项目视图
和
管理用户和组
中同时出现。
(可选)要对组重命名,请右键单击该组,选择
重命名
,然后输入组的新名称。
选择
保存
。
组
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal