创建本地化字典

创建本地化字典,以便按照用户所在地区使用的语言显示应用程序内容。本地化字典包含所有已翻译为不同语言的字符串,因此用户可选择在设计时和运行时应用程序显示的语言。
如果在
FactoryTalk Optix Studio
中创建项目时使用的是标准模板,则在默认情况下,
翻译
文件夹中包含一个本地化字典。
  • 项目视图
    中,右键单击
    翻译
    ,然后选择
    新建
    本地化字典
本地化字典#
将出现在
翻译
文件夹中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal