用户区域设置配置

用户区域设置是用于指定运行时会话区域设置的个人数据。在
用户
对象的
LocaleIds
属性中设置用户区域设置。
如果
FactoryTalk Optix Studio
不支持主区域设置,使用 C# 可以让 API 返回节点并为同一个用户设置多个区域设置。会话区域设置的优先级由用户区域设置的顺序确定。
当会话区域设置在运行时可根据用户语言自动设置,且没有已配置的用户区域设置时,会话将使用回退区域设置。
小贴士: 使用
会话 UI
对象,可对没有用户区域设置信息的多语言项目的会话区域进行管理。但用户必须在运行时选择区域设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal