创建工程单位字典

创建工程单位字典以定义自定义工程单位。在模拟量变量和计量系统映射中使用自定义工程单位。
例如,使用自定义的计量单位来表示一小时生产的产件数,以每分钟心跳次数表示。
  1. 创建工程单位字典
  2. 项目视图
    中,右键单击
    模型
    文件夹,然后选择
    新建
    全部
    工程单位
    工程单位字典
    小贴士: 也可以在
    模型
    以外的文件夹中创建
    工程单位字典
  3. 双击
    工程单位字典
    #
  4. 要添加自定义工程单位行,请选择
    Add
  5. 要编辑自定义工程单位行,请编辑行单元格。
    小贴士: 使用线性表达式
    y = mx + q
    转换单位,其中
    X
    是输入值,
    M
    是斜率,
    Q
    是用于计算
    Y
    输出结果的截距。
    • 物理维数
      。非标准计量单位的参考量。
    • 参考单位
      。自定义单位所依据的标准单位。例如,
      hertz [Hz]
      。在
      物理维数
      设置为
      时,它为空。
    • 计量单位 ID
      。自定义单位的唯一标识符。例如,
      1
    • 显示名称
      。自定义单位的名称。例如,
      bpm
    • 说明
      。自定义单位的说明。例如,
      Beats per minute
    • 斜率
      。用于将标准单位值转换为自定义单位值的换算系数。
    • 截距
      。要与参考计量单位相加的值。
    • 结果
      。在参考单位和自定义单位之间自动生成的比较。在
      物理维数
      设置为
      时,它为空。
  6. (可选)要删除自定义工程单位,请选择工程单位行中的单元格并选择
    删除
示例:使用自定义单位的工程单位字典 (bpm)
物理维数
参考单位
计量单位 ID
显示名称
说明
斜率
截距
结果
频率
赫兹 [Hz]
1
bpm
每分钟心跳次数
60
0
1 Hz = 60 bpm
示例:使用自定义单位的工程单位字典(鸡数/m
2
物理维数
参考单位
计量单位 ID
显示名称
说明
斜率
截距
结果
2
鸡数/m
2
(Chicken/m
2
)
鸡数/平方米
0.0929
0
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal