为会话配置空闲超时

为会话配置空闲超时

使用 UI 会话的
IdleTimeoutEvent
可以将空闲超时应用于整个会话和画面引擎。
  1. 项目视图
    中,右键单击
    UI
    文件夹,然后选择
    新建
    UI 会话
    UI会话# (type)
    将出现在
    项目视图
    中。
  2. 在选择了
    UI会话# (type)
    时,在
    属性
    中的
    闲置超时时长
    中,输入超时持续时间。
  3. 闲置超时激活
    中,选择
  4. 事件
    下面,选择
    IdleTimeoutEvent
    后面的
    Add
    添加新方法
    ,展开
    命令
    ,然后导航到在触发超时事件时将执行的命令,以选择该命令。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal