配置屏幕保护程序或自动注销

设置屏幕保护程序或自动注销程序,当系统设定的非活动状态等待时间达到后,登录界面将显示最初隐藏的登录元素(如矩形)。
  1. 在包含要成为屏幕保护程序的矩形对象的项目中,选择
    模板库
    小贴士: 要显示或隐藏矩形登录屏幕保护程序,可在运行时和设计时切换
    可见性
    属性。
  2. 选择
    Scripts
  3. 组件
    下面,将
    空闲超时
    直接拖到
    MainWindow (type)
    中或拖到
    项目视图
    中要显示屏幕保护程序的页面中。
  4. 中,选择
    关闭
  5. 当在
    项目视图
    中选择了
    IdleTimeoutLogic
    时,在
    属性
    中的
    Enabled
    中,选择
  6. Duration
    中,设置空闲超时。
  7. 项目视图
    中,展开所导入的
    IdleTimeoutLogic
  8. 选择
    OnTimeout
  9. 属性
    中,选择
    OnTimeout
    后面的
    Edit
    ,然后选择
    命令
    变量命令
    切换
    此命令会在超时结束时切换
    Enabled
    值。
  10. OnTimeout
    方法参数中,选择
    VariableToModify
    后面的
    选择节点
  11. 选择
    矩形
    对象的
    可见性
    属性。
    小贴士: 您可以创建在自动注销后显示的登录画面。示例登录画面可以包含在最初隐藏的矩形对象,该对象可调整为主窗口的大小,其
    可见性
    设置为
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal