- 创建项目
- 对象和变量引用
创建数据网格
创建用于显示电机属性(包括速度、加速度和力矩)的数据网格。
先决条件
- 创建数据网格:
- 在项目视图中,右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在数据网格上,选择并输入MotorDataGrid。
- 在属性中,在模型和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 创建电机速度列:
- 在属性中,选择列旁边的,然后选择文本列。
- 双击列名称并输入MotorSpeedCol
- 在数据条目模板下面,在文本和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 将标题设置为Speed
- 创建电机加速度列:
- 在属性中,选择列旁边的,然后选择文本列。
- 双击列名称并输入MotorAccelerationCol
- 在数据条目模板下面,在文本和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 将标题设置为Acceleration
- 创建电机力矩列:
- 在属性中,选择列旁边的,然后选择文本列。
- 双击列名称并输入MotorTorqueCol
- 在数据条目模板下面,在文本属性和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 将标题属性值设置为Torque
提供反馈