打开项目
可以从本地文件夹、网络共享位置或源存储库中打开项目。
可打开未使用
GitHub®
进行版本控制的项目,但不能对其进行版本控制。- 在主工具栏中,选择。
项目起始页将打开。 - 选择要打开的项目:
- 最近的项目。选择主页或选择打开,然后选择最近以选择要打开的项目。小贴士: 在打开最近的项目时,可以在执行筛选后显示全部项目,或者仅显示本地项目或远程项目。选择箭头,可根据最近修改项目的日期和时间切换项目的顺序。
- 远程项目。依次选择打开和远程以选择要打开的项目,或者输入 URL 以访问远程项目:
- 远程 URL。输入 GitHub 远程存储库的 URL。用来远程存储项目的 URL 位置。如果您不知道此 URL,请咨询您的系统管理员。
- 位置。输入本地计算机上的文件夹,在该文件夹中,将保存并提交所做的更改,然后再将所做的更改推送到远程存储库。默认位置是。选择C:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix可浏览其他位置。
浏览文件小贴士: 如果登录FactoryTalk Optix和 GitHub,则“开始”页面会自动显示可以使用 GitHub 帐户访问的所有潜在存储库以及可以打开的所有项目。登录 GitHub 和FactoryTalk®Hub™时将同步存储库。 - 选择打开。 “正在从远程打开项目”将出现在状态栏中,而且将打开与远程存储库同名的新项目。
- 如果项目是由FactoryTalk Optix Studio的早期版本创建的,则项目升级将打开并更新到最新版本。选择升级以升级并打开该项目。
新项目将打开。如果有一个现有项目处于打开状态,则该项目将在
FactoryTalk Optix Studio
的新实例中打开。提供反馈