搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
变量
变量是对象的一种属性。为变量赋值后,变量值将在运行时显示。
从以下任一位置查看变量:
项目视图
。导航到包含这些变量的文件夹。
UI
文件夹不能包含变量。
属性
。在
项目视图
中选择对象、类型或变量,或在编辑器中选择对象。所选项的变量或属性将出现在
属性
中。
项目节点
数组编辑器
创建变量
创建模拟量变量
创建节点指针
创建变量类型
从类型创建变量
设置变量的计量单位
更改变量的计量单位
移除变量中的计量单位
为变量添加范围
从变量中删除范围
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal