搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建对象
创建一个对象,以将节点添加到项目中。
在
项目视图
中,选择要在其中创建对象的文件夹,然后在
项目视图
工具栏中选择
。
小贴士:
此外,还可以在
项目视图
中右键单击文件夹,然后使用
新建
上下文菜单创建对象。
上下文菜单中将显示文件夹根据文件夹类别可以包含的对象。
选择要添加到项目的对象。
新对象将出现在
项目视图
中。
对象
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal