OPC UA 服务器

使用 OPC UA 服务器在运行时发布项目节点。一个项目可包含单个 OPC UA 服务器。

操作

OPC UA 服务器允许 OPC UA 客户端:
  • 从服务器读取数据或侦听事件
  • 将数据写入服务器或调用方法
默认情况下,OPC UA 服务器发布所有项目节点。用户可以选择要将哪些节点发布到所分配的用户。

端点 URL

预定义的端点 URL 为
opc.tcp://localhost:59100
端点的 URL 由以下元素组成:
  1. 通信协议:
    opc.tcp
  2. 网络地址,用下列模式之一表示:
    localhost
    表示本地地址的关键字。
    Hostname
    用于托管服务器的网络设备的名称。
    IP address
    用于托管服务器的网络设备的 IP 地址。
  3. OPC UA 服务器的端口:
    port_number
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal