添加 OPC UA 客户端对象

将 OPC UA 客户端配置为在设计时从 OPC UA 服务器导入节点。
  1. 在工具栏中,选择
    打开配置板页面
  2. 选择
    配置与设备的通信
  3. 选择
    新建 OPC UA 客户端
  4. (可选)编辑 OPC UA 客户端的名称。
  5. 选择
    下一步
  6. 属性
    下,配置基本 OPC UA 客户端设置,然后选择
    下一步
    • 服务器端点 URL
      。OPC UA 服务器上端点的通信协议和网络地址。
    • 最低消息安全模式
      • 。这些消息可能未签名或未加密。
      • 签名
        。必须对消息进行签名或者签名并加密。
      • 签名和加密
        。必须对消息进行签名并加密。
    • 最低安全策略
      • 。OPC UA 客户端不需要任何特定的安全策略。
      • Basic256Sha256
        。OPC UA 客户端需要此策略或安全性更高的策略。
      • Aes128_Sha256_RsaOaep
        。OPC UA 客户端需要此策略或安全性更高的策略。
      • Aes256_Sha256_RsaPss
        。OPC UA 客户端需要此策略。
    • 客户端证书文件
      。OPC UA 客户端的公共
      DER
      证书文件 (X509v3)。
      小贴士: 客户端证书文件必须位于
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      文件夹中。
    • 客户端私钥文件
      。OPC UA 客户端的
      PEM
      私钥文件使用 ASCII Base64 进行编码。
      小贴士: 客户端的私钥文件必须位于
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      文件夹中。
  7. 选择
    下一步
  8. 配置 NodeSet 导入:
    • 要在联机模式下导入 NodeSet,请将开关设置为
      联机
      小贴士: 联机模式依赖于 OPC UA 客户端对象的
      服务器端点 URL
      值。选择
      刷新
      可刷新 OPC UA 服务器发布的节点。
    • 要在脱机模式下导入标签,请将开关设置为
      脱机
      文件路径
      ,为包含 NodeSet 的
      XML
      文件提供路径。
  9. 选择要导入的节点,然后选择
    下一步
  10. (可选)要配置其他 OPC UA 客户端,请选择
    配置其他设备
    ,然后重复该过程。
  11. 选择
    退出
项目视图
OPC-UA
文件夹中会出现所配置的 OPC UA 客户端对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal