- 创建项目
- 对象和变量引用
在运行时配置受信任的证书
将运行时被拒绝的服务器证书或客户端证书配置为受信任的证书。
可以通过以下方式移动证书:
- 手动,仅在 Windows 目标上使用 Windows 资源管理器。
- 远程,通过使用FactoryTalk Remote Access。
- 通过使用相同的应用程序。
- 将该证书从ApplicationFiles/PKI/Rejected移到ProjectFiles/PKI/Trusted/Certs。
几秒钟后,证书被视为受信任的证书,无需重新启动
FTOptixApplications
。提供反馈