TwinCAT 工作站

表示通过 TwinCAT 协议通信的控制器的对象。
BrowseName
TwinCATStation
SuperType
通信站(CommunicationStation)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
最大作业大小 (以字节为单位)
MaximumJobSizeInBytes
从控制器传输标签的最大字节。0: 设置 2048 字节的最大值。
远程 NetId
RemoteAmsNetId
默认值: 空。这是 TwinCAT 网络中 TwinCAT 工作站的地址。AMS Net ID 由 6 个字节组成,以点符号表示,就像 IP 地址一样。此 Net ID 必须由项目主管颁发,并且不得在 TwinCAT 网络中重复。标准 + 1.1 是在从系统 IP 地址 (如果存在) 安装 AMS Net ID 时生成的。如果在安装期间无法确定 IP 地址,则生成 AMS Net ID 1.1.1.1.1.1。与 TwinCAT 工作站相关的 AMS ID 可以从 TwinCAT 系统属性页中的“AMS 路由器”选项卡窗口中读取。
本地 NetId
LocalAmsNetId
默认值: 空。这是 TwinCAT 网络中运行 FactoryTalk Optix 应用程序的目标系统的地址
ADS 端口
AmsPort
默认值 = 801。这是一个 TCP 端口号,用于标识在 TwinCAT 服务器上运行的 PLC。TwinCAT 系统中的 ADS 设备由 ADS 端口唯一标识。已分配以下端口: 801 = PLC 运行时系统 1;811 = PLC 运行时系统 2;821 = PLC 运行时系统 3;831 = PLC 运行时系统 4;500 = NC;100 = 记录器;900 = 凸轮轴控制器。
超时
Timeout
驱动程序从控制器接收响应的最长等待时间 (以毫秒计)。
聚合请求的最大数量
MaxAggregateRequest
默认值 = 1。驱动程序可以在单个请求中聚合读取/写入请求,以提高通信性能。如果此属性设置为大于 1 的值,则驱动程序在运行时聚合请求。不允许使用大于 500 的值。
IP 地址
IpAddress
到达网络上控制器的唯一地址
操作代码
OperationCode
(继承自 通信站)
标签
Tags
(继承自 通信站)
类型
Types
(继承自 通信站)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal