OPC UA 服务器
为 OPC UA 客户端项目发布信息模型节点。
属性
名称 | BrowseName | DataType | 说明 |
---|---|---|---|
最低消息安全模式 | MinimumMessageSecurityMode | 客户端和服务器之间交换消息的最低安全级别。无 = 消息可以未签名且未加密;签名 = 消息必须签名或签名并加密;签名和加密 = 消息必须签名并加密。 | |
最低安全策略 | MinimumSecurityPolicy | 客户端和服务器之间交换消息的最低安全级别。无 = 客户端不需要任何特定安全策略;Basic256Sha256 = 此策略或更安全;Aes128_Sha256_RsaOaep = 此策略或更安全;Aes256_Sha256_RsaPss = 此策略。 | |
服务器证书文件 | ServerCertificateFile | 服务器公共证书文件,符合标准 X509v3,扩展名为 .der。它只存在于 FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs 文件夹中。如果指定,还必须指定私钥。否则,将在运行时在 FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Certs 文件夹中自动生成。 | |
服务器私钥文件 | ServerPrivateKeyFile | 服务器私钥文件,采用 ASCII Base64 编码,扩展名为 .pem。它只存在于 FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs 文件夹中。如果指定,还必须指定证书。否则,将在运行时在 FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Certs 文件夹中自动生成。 | |
提供反馈