搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建事件记录器
创建用于监测当前温度的记录器。
在
项目视图
中,右键单击
记录器
,然后选择
新建
事件记录器
。
配置事件:
在
属性
中,选择
事件配置
旁边的
。
将
侦听子树
设置为
False
。
将
事件类型
设置为
AlarmConditionType
。
在
属性
中,双击
事件记录器1
在中间的窗格中,选择以下变量:
BaseEventType
Message
。
BaseEventType
Severity
。
BaseEventType
Time
。
BaseEventType
ConditionType
AcknowledgeableConditionType
AckedState
Id
。
BaseEventType
ConditionType
AcknowledgeableConditionType
ConfirmedState
Id
。
BaseEventType
ConditionType
AcknowledgeableConditionType
AlarmConditionType
ActiveState
Id
。
在中间的窗格中,选择
应用
。
在
数据库
和
ProjectName
数据存储
嵌入式数据库1
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
开发本地化的事件记录器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal