编辑事件记录器

可在中间的窗格中和
属性
中编辑事件记录器。
先决条件
  1. 要编辑事件记录器,请执行以下操作:
  2. 项目视图
    中,双击事件记录器对象。
  3. 要更改想记录的变量,请在编辑器中展开类别以选中或清除变量复选框,然后选择
    应用
    重要提示:
    当选择要记录的变量时,将在
    要记录的事件字段
    下面自动设置动态链接。动态链接指向自动选择的相应事件参数。如果事件参数不表示所关注的数据,请在
    动态链接
    对话框中选择其他属性。
    可以使用动态链接或转换器(例如,字符串格式器)组合多个事件参数。
  4. 要更改事件记录器属性,请在
    属性
    中设置:
    • 已启用
      • 。记录器将记录事件。
      • 。记录器将不记录事件。
    • 区域设置
      。基于区域设置 ID(例如
      en-US
      )存储在数据库中的本地化字符串的翻译。
    • 数据库
      。用于存储记录器数据的数据库。
  5. 要添加事件配置并记录关注的事件,请执行以下操作:
    1. 属性
      中,选择
      事件配置
      旁边的
      Add
    2. 事件配置
      #
      下,设置
      事件源
      事件源
      侦听子树
      任何项目对象:
      (无值)
      节点/对象及其所有子对象:
      动态链接(父节点/对象)
      特定项目对象:
      动态链接(特定对象)
    3. 事件类型
      中,选择所关注的事件类型。
      小贴士: 考虑为审计事件类型创建专用的事件记录器。
    4. 在中间的窗格中,选择要记录的变量,然后选择
      应用
      重要提示:
      当选择要记录的变量时,将在
      要记录的事件字段
      下面自动设置动态链接。动态链接指向自动选择的相应事件参数。如果事件参数不表示所关注的数据,请在
      动态链接
      对话框中选择其他属性。
      可以使用动态链接或转换器(例如,字符串格式器)组合多个事件参数。
    5. 要仅记录在用户与应用程序交互时生成的事件,请将
      排除非交互式会话
      设置为
  6. 要删除事件配置并停止记录特定事件,请在
    属性
    中选择
    事件配置
    #
    旁边的
    删除
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal