请求远程辅助

请求远程辅助

当需要远程解决系统中的问题时,可以请求远程辅助。
  1. 在设备上,打开包含
    FactoryTalk Remote Access
    小组件的画面。
    如果使用起始页上的 OptixPanel 模板创建项目,则选择
    设置
    ,然后选择
    FT Remote Access
    如果
    FactoryTalk Remote Access
    应用程序未配置为允许您提交辅助请求,则
    FactoryTalk Remote Access
    小组件将显示
    已针对该设备禁用辅助请求。请与您的系统管理员联系。
     当
    FactoryTalk Remote Access
    小组件中启用了远程辅助时,您可以提交辅助请求。
  2. 选择
    辅助
  3. 如果
    FactoryTalk Remote Access
    应用程序要求提供详细的联系信息,则会显示以下字段要求您填写:
    • 名称
      。您的姓名。
    • 联系信息
      。您的电话号码或电子邮件地址。
    • 说明
      。问题的说明。
  4. 选择
    请求辅助
    请求将发送到
    FactoryTalk Remote Access
    应用程序,并且按钮将显示
    已请求辅助
    提醒事项: 如果从
    FactoryTalk Remote Access
    应用程序通过远程的方式关闭远程访问请求,则设备将自动关闭该请求。如果不再需要辅助,可在本地设备上的
    FactoryTalk Remote Access
    中关闭请求。
此按钮将再次显示
请求辅助
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal