向项目添加小组件

您可以将预先配置的小组件添加到项目中。小组件可用于在运行时配置 FactoryTalk Optix 应用程序,配置运行应用程序的设备,以及显示有关设备的信息。
提醒事项: 默认情况下,
OptixPanel
项目的
项目视图
中包含
日期和时间
设备
网络
FT Remote Access
小组件。
  1. 从主工具栏中,选择
  2. 中,选择
    Widgets
  3. 选择要添加到项目的小组件。
  4. 完成
    组件
    下面的指令,以向项目中添加小组件。
  5. 添加小组件后,在
    中选择
    关闭
小组件将出现在
项目视图
中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal