搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
应用模板
将模板放在
项目视图
中的节点上,以便节点中的对象可以使用该模板。
小贴士:
如果模板为图形元素,则可将该图形元素从库中拖到编辑器中。
从主工具栏中,选择
模板库
,然后可以:
将模板从库中拖到
项目视图
中的节点中。
将作为图形元素的模板从
库
中拖到编辑器中。
模板
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal