搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
推送库
将远程库推送到远程 Git 存储库,以便将更改提供给远程库的其他用户。
警告:
如果您使用的是自定义
FactoryTalk Optix Studio
或
FactoryTalk Optix Studio
测试版,将库更新推送到远程存储库会导致其他不使用同一
FactoryTalk Optix Studio
版本通道的用户无法拉取库。
先决条件
配置远程库
。
提交库
。
推送库
从主工具栏中,选择
模板库
。
选择
推送
。
如果出现提示,请输入远程存储库 URL 和用户凭据。
小贴士:
可以在
FactoryTalk Optix Studio 选项
中管理远程存储库 URL 和用户凭据。有关更多信息,请参见
配置版本控制
。
库
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal