开发具有响应式图像的 UI

将外部图像融入到项目中,并使图像随窗口大小进行响应。
应用程序示例
在此示例中,当调整应用程序窗口大小时,
Rockwell Automation
徽标会拉伸到窗口的边缘。
提醒事项:
下载示例项目:
ResponsiveExternalImage.zip
先决条件
  1. 开发项目
  2. 项目视图
    中,双击
    MainWindow (type)
    将在一个单独的窗口中打开编辑器。
  3. 将下载的徽标从计算机拖到编辑器中。
    项目视图
    中,
    图像1
    对象将显示在
    MainWindow (type)
    下面。
  4. 属性
    中,将
    水平对齐
    垂直对齐
    设置为
    拉伸
  5. 排列界面元素。
  6. 保存该项目。
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加客户端设备
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal