搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
应用样式表
为
FactoryTalk Optix 应用程序
选择要在运行时显示的样式表。
在
项目视图
的
UI
中,选择
NativePresentationEngine
或
WebPresentationEngine
。
在
属性
的
样式表
中,选择样式表值后面的下拉箭头,并选择要应用的样式表。
样式表
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal