配置样式表

配置样式表以更改样式表的属性。某些样式属性在编辑器中显示预览。
  1. 项目视图
    中,展开
    UI
    文件夹并选择要编辑的样式表。
  2. 属性
    中,配置该样式表的属性。
    小贴士: 要更改属性值,请选择
    Edit
    手动输入值,或选择
    添加动态链接
    浏览并链接到具有要显示的值的标签。选择代表颜色的框,在
    选择颜色
    中通过拖动来选择颜色,然后选择
    选择
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal