搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
配置画面引擎
向项目中添加本地画面引擎或 Web 画面引擎。
小贴士:
每个项目可包含一个本地画面引擎和一个 Web 画面引擎。
在
项目视图
中,右键单击窗口对象。
选择以下选项之一:
要创建本地画面引擎,请选择
新建
本地画面引擎
。
要创建 Web 画面引擎,请选择
新建
Web 画面引擎
。
(可选)在
属性
中,编辑画面引擎选项。
画面引擎
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal