绘制折线或多边形

使用
折线
工具可绘制折线或多边形。
  1. 项目视图
    中,双击包含对象的容器。
  2. 在编辑器工具栏中,选择
    折线
  3. 在编辑器中,将十字线定位在折线或多边形的起始位置。
  4. 绘制形状:
    • 折线
      。在画面上选择多个点。按
      Esc
      完成形状绘制。
    • 多边形
      。在画面上选择多个点,然后选择用于将多边形闭合的初始点。如果不希望最后一条线段与第一条线段相连,请在定位最后一条线段时按住
      Ctrl
      小贴士: 要更改折线或多边形的形状,请选择并拖动线段的大小调整手柄。
该对象将出现在编辑器和
项目视图
中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal