配置 Web 浏览器

添加 Web 浏览器对象以在运行时显示 Web 内容。
  1. 项目视图
    UI
    下,右键单击一个容器,然后选择
    新建
    内容
    Web 浏览器
  2. 执行以下任一操作:
    • 属性
      URL
      中,输入要在运行时显示的网站地址。
      小贴士: 输入的地址必须以协议开头。例如,
      https://rockwellautomation.com
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal