搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
基本控件
可以使用基本控件对象实现用户界面元素,以便与应用程序进行交互。
对象
说明
标签
显示对项进行描述的文本。
文本框
在运行时插入和显示文本。
数字调整框
使用按钮或键增加或缩小数值。
可编辑标签
显示条目的可编辑说明。
LED
以 LED 开或关的形式显示布尔值。
按钮
生成用于执行方法的事件。
开关
设置和显示布尔值。
复选框
通过选中和清除来设置和显示布尔值。
选项按钮
在一组互斥的选项中选择一个选项。
线性仪表
设置或显示位于可能值范围内的整数值。
圆形仪表
设置或显示位于可能值范围内的整数值。
日期和时间
以特定输入格式显示日期和时间数据。
持续时间
显示持续时间数据。
预定义的图形对象
标签
文本框
数字调整框
可编辑标签
LED
按钮
开关
复选框
选项按钮
线性仪表
圆形仪表
日期和时间
持续时间
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal