- 创建项目
- 对象和变量引用
调整对象大小
可以拖动调整对象大小,也可以在对象属性中指定值。
先决条件
要调整对象的大小,对象的对齐方式必须为左对齐、上对齐或下对齐。如果对象在 X 轴或 Y 轴上的对齐方式为
调整
,则对象的大小会根据容器大小动态变化。无法相对于容器大小来缩放容器内对象的大小。
小贴士:
窗口
对象的大小用于定义整个用户界面的大小。窗口对象的大小可以使用宽度
和高度
属性来设置,或者自动设置为与在运行时使用全屏
属性显示界面的画面的大小相等。- 调整对象大小
- 在编辑器中,拖动对象上的大小调整手柄。
- 在项目视图中,选择对象,然后在属性中更改:
- 高度。输入对象的高度值。
- 宽度。输入对象的宽度值。
小贴士: 如果删除了高度或宽度值,对象将使用自动设置。对象的大小由文本决定。
提供反馈