通过选择源来创建动态链接

使用
属性
窗格创建动态链接。
  1. 项目视图
    中,选择一个包含要通过动态链接设置的属性的节点。
  2. 属性
    中,将光标悬停在要设置的属性值上,然后选择
    添加动态链接
  3. 在动态链接浏览器中,选择一个节点来充当值属性的源。
  4. 根据所选节点填写显示字段:
    • 属性
      。选择要应用于选定节点的 OPC UA 属性。例如,选择
      BrowseName
      DisplayName
    • 格式
      。选择要应用于选定变量的格式。
    • 数组索引
      。选择所选变量的数组索引。此选项仅针对数组变量显示。
    • 位索引
      。选择索引以访问所选变量的指定位。
  5. 选择
    选择
属性中会显示对所选节点或变量的引用。在属性前面显示的 表示该属性包含动态链接。
小贴士: 如果动态链接在设计时未解析,动态链接的前面会显示 。在运行时可能会解析指向 Windows 别名的动态链接。如果由于链接属性不再存在或已被移动而导致动态链接断开,链接的前面会显示
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal