条件转换器

验证源变量值是
True
还是
False

属性

属性
说明
True 值
表达式的值为
True
False 值
表达式的值为
False
模式
动态链接的方向:
  • 从源节点读取到父节点。
  • 从父节点写入源节点。
  • 从源节点读取到父节点,从父节点写入源节点。

条件变量(布尔型)。

输出

True
False
值。

示例

在以下示例中,条件转换器:
  • 如果开关处于选中状态,则将标签的文本颜色设置为绿色。
  • 如果开关处于未选中状态,则将标签的文本颜色设置为红色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal