使活动报警可见

配置图形对象的
活动
属性,使报警在运行时可见。将图形对象的
活动
变量动态关联到报警的
活动
变量。在运行时,当报警处于活动状态时,图形元素的外观会发生变化。
要使用
活动
变量,无需编写脚本,也无需 NetLogic。例如,可以创建一个数字量报警,然后将图形元素(如 LED)的
活动
属性绑定到数字量报警或其他报警的
活动
变量。在运行时,当报警达到所配置的限值或状态时,LED 会点亮。
先决条件
  • 将 LED 图形对象添加到窗口
  • 创建和配置报警
  1. 使活动报警可见
  2. 项目视图
    中,打开包含 LED 的窗口并选择 LED。
  3. 在 LED 的
    属性
    中,在
    活动
    中选择
    更改动态链接
  4. 动态链接编辑器
    中,展开
    报警
    文件夹并展开报警。
  5. 为报警选择
    活动
    变量。
  6. 选择
    选择
现在,当报警处于活动状态时,LED 将以
属性
中指示的颜色点亮。LED 的默认颜色为红色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal