报警网格

使用
报警网格
小组件可以在运行时显示和管理报警。
报警网格
小组件允许您在运行时显示和管理报警。查看报警信息,并对报警进行确认和证实。
网格中的每一行都指示一个报警状态变化。对网格中的一个或所有报警进行确认和证实。
报警网格
小组件显示以下信息列:
说明
时间戳
上次更新报警事件的日期和时间。
名称
生成报警事件的报警对象的名称。
源变量
由事件监测的变量。
消息
与报警事件关联的消息。
活动
报警状态是否为:
不活动
活动
已确认
是否已对报警确认:
未确认
已确认
已证实
是否已证实报警:
未证实
已证实
严重性
报警严重性级别,1 到 1000。
报警日志网格
小组件显示由配置的事件记录器(如
报警历史记录网格
)记录的报警事件。使用
带有筛选器的报警历史记录网格
小组件可以筛选所记录的数据。
可以对
报警网格
中显示的数据进行自定义,方法是向报警中添加其他属性来创建报警类型。请参见创建报警网格
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal