为组分配用户

使用
管理用户和组
仪表板可以为组分配用户,从而创建权限和特权层次结构。
  1. 在主工具栏中,选择
    打开配置板页面
    ,然后在
    配置板
    页面中选择
    管理用户和组
    。
  2. 在编辑器中,选中与一个或多个用户相对应的复选框,选择
    向组分配用户
    ,选中与一个或多个组相对应的复选框,然后选择
    应用
    会在已分配给该组的用户旁边出现
    Group assigned
    。
  3. 选择
    退出
    。
  4. 选择
    保存
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal