添加用户

向
项目视图
中添加用户。通过将现有用户添加到组并为组分配权限来管理现有用户。
  1. 在
    项目视图
    中,展开
    安全
    。
  2. 右键单击
    用户
    ,然后选择
    新建
    用户
    。
    将显示
    用户#
    。
    小贴士: 要添加用户,还可以右键单击
    用户
    ,然后选择
    新建
    全部
    安全
    用户
    。
  3. 在
    属性
    中,配置:
    • 名称
      。用户的名称。
    • 密码
      。用户在登录应用程序时必须提供的密码。
    • LocaleIds
      。用户的区域设置。默认值为美国 en-US。
    • 语言
      。为用户配置的语言。默认语言是 LocaleId 的默认语言。
    • 计量系统
      。用来向用户显示数据的计量系统:
      • 国际单位制
      • 美国惯用计量系统
      • 英制单位
    • 域
      。标识与域链接的任何用户帐户的本地
      Windows®
      用户帐户。
  4. 选择
    保存
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal