配置身份验证模式
更改默认的身份验证模式,以允许本地用户和域用户在运行时登录。
先决条件
要允许 Active Directory 用户进行身份验证,请执行以下操作之一:
- 获取 Active Directory 域名和服务器地址。
- 确保Windows客户端已加入到 Active Directory 域。
要允许 LDAP 用户进行身份验证,请获取:
- LDAP 服务器地址
- CA 证书文件
- 配置身份验证模式
- 在项目视图中,选择根节点。
- 在属性中展开身份验证,并在身份验证模式中选择允许特定用户登录的身份验证类型:
- 仅限模型。在FactoryTalk Optix Studio中创建的用户。
- 仅限本地。本地计算机用户。
- 仅限域。Active Directory 和 LDAP 用户。
- 域和本地。Active Directory、LDAP 和本地计算机用户。
- 任意。任何类型的用户。
- (可选)设置DefaultUserFolder可将默认文件夹更改为包含用户对象。小贴士: 包含用户对象的默认文件夹是。当域用户在运行时登录时,指定的文件夹中会显示相应的用户对象。
- (仅限域)在默认域名中,为在运行时登录的域用户输入默认域名。小贴士: 如果将“默认域名”留空,则会根据由Windows客户端加入的或从 LDAP 服务器检索的 Active Directory 域设置域名。
- (仅限 Doma)在默认服务器地址中,输入 Active Directory 或 LDAP 服务器地址。小贴士: 如果将“默认服务器地址”留空,则会根据由Windows客户端加入的 Active Directory 域设置 Active Directory 服务器地址。小贴士: 如果未在服务器地址中指定端口,将使用默认的389端口。
- (仅 LDAP)在CA 证书文件中,选择浏览,然后选择证书文件。小贴士: 如果在选择文件中没有看到该文件,请选择,在
导入文件导入文件中选择要导入的文件,然后选择选择。小贴士: 如果将 CA 证书文件留空,则将使用本地Windows计算机来验证用户。要向特定 LDAP 服务器进行验证或者使用 Linux 客户端,需要使用 CA 证书文件。
提供反馈