日期和时间变量

将图形对象的属性绑定到预定义的
DateTime
变量,以配置 HMI 设备上的日期和时间。例如,与
时区
变量绑定可显示 HMI 设备的本地时区。要与变量绑定,请参见创建动态链接。
动态链接浏览器中的
DateTime
类别显示与 HMI 设备的日期和时间相关的变量。
DateTime 变量
变量
类型
定义
读取或写入
需要重新启动
时间同步
TimeSynchronizationModeEnum
手动或自动同步时间
只读
不需要重新启动
远程 NTP 服务器
String
用于提供时间的远程 NTP 服务器的配置
读取/写入
需要重新启动
日期和时间
DateTime
HMI 设备的日期和时间。
读取/写入
需要重新启动
时区
String
HMI 设备的时区。
读取/写入
需要重新启动
本地 NTP 服务器接口
String[0]
接口,系统通过这些接口充当 NTP 服务器
读取/写入
需要重新启动
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal