会话

如果项目的
项目视图
中有一个包含用户界面的 UI 文件夹,则项目必须使用能够生成交互会话的画面引擎。
交互会话:
  • 为每个交互会话创建开始窗口。
  • 在运行时显示用户的交互式用户界面。
  • 包含在设计时添加的图形对象实例。使图形对象的实例基于下列任一内容:动态导航逻辑;以控制器状态为基础的机器或项目全局状态;用户权限和会话区域设置的会话状态。可以通过导航面板和 NetLogic 或者甚至通过显示和隐藏对象来创建逻辑。
每次访问运行时会话的实例时都会自动生成一个会话。例如,每次访问 WebPresentationEngine 时,都会创建一个未连接到 NativePresentationEngine 会话的独立会话。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal