会话节点

{会话}
别名指向当前运行时会话的
会话
节点。
FactoryTalk Optix Studio
会自动在
会话
节点内部创建与节点的动态链接。
会话节点包括:
节点
说明
组
可以在项目中定义和使用组。每个组显示一个值:
  • 0
    。当前用户是组成员。
  • 1
    。当前用户不是组成员。
MeasurementUnits
可用数量的列表。每个数量都有基于区域设置的属性:
  • 说明
    。计量单位的说明,如摄氏度。
  • DisplayName
    。计量单位的符号,如 °C。
  • UnitId
    。符合 OPC UA 的计量单位 ID。
LocaleIds
会话区域设置 ID 数组。此节点指定用户界面支持的所有区域设置。
用户
用户的属性:
  • LocaleIds
    。用户区域设置的 ID。
  • 域
    。当前用户的 AD 域。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal